This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DH-Q1:_rpt_subcul 的含义是什么(EPwm6Regs.TBCTR、156、0、31)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517060/tms320f28p659dh-q1-what-is-the-meaning-for-_rpt_subcul-epwm6regs-tbctr-156-0-31

器件型号:TMS320F28P659DH-Q1

工具/软件:

如前所述、客户固件包含函数"_rpt_subcul (EPwm6Regs.TBCTR、156、0、31)"、但我们无法看到内部代码、想知道此函数的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您从哪里获得此函数 ?

    zp dai 说:
    _rpt_subcul (EPwm6Regs.TBCTR、156、0、31)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是针对客户固件的、因为工程师更改了原因、客户也不知道它的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找不到上面函数的定义、但我们可以添加编译并查看 CCS 中的函数反汇编、看看它有什么作用。
    它可能是汇编宏定义

    谢谢