This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DH-Q1:来自 EPWM 的 SDFM 时钟输入

Guru**** 2997800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518971/tms320f28p659dh-q1-sdfm-clock-input-from-epwm

器件型号:TMS320F28P659DH-Q1

工具/软件:

您好、专家。

美好的一天! 我要找客户。 客户想知道是否可以将28P65 ePWM 输出连接到时钟信号 SDFM_C1 SD_CX 内部28P65 (无需外部接线)。

我已经检查了 TRM、 SD_Cx 仅连接到 GPIO 多路复用器 、因此我的理解是在没有外部接线的情况下连接 EPWM 和 SDFM_C1。 您可以帮助检查一下这是否正确吗?

谢谢!

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    您能否请客户查看 EPG 模块?  

    专门添加了 EPG 模块以为 SDFM 等模块生成时钟。 EPG 输出可直接路由至 SDFM 时钟输入、无需 XBAR。

    如果您有任何问题、或者客户在使用 EPG 时遇到问题、请告知我。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是否有 SDFM 的 EPG 演示?

    谢谢!

    此致

    Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、

    我认为我们没有这方面的具体示例、但应该可以直接编辑现有的一个 EPG 示例来为 SDFM 提供时钟。  

    用户只需配置此多路复用器:  

    TRM 中有完整的表格。

    此致、

    Ben Collier