This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:峰值电流模式控制算法示例代码

Guru**** 2984730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519754/tms320f28p650dk-peak-current-mode-control-algorithm-sample-code

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

尊敬的 TI 支持:

目前、我正在使用峰值电流模式控制进行交错升压。

在 TI 的网站上、有许多文档通过使用 C2000来描述 PCMC。

但是、我找不到有关 PCMC 的示例代码或详细实现。

是否可以共享相关文档或示例代码以供参考?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请下载数字电源 SDK、并查看内部的 PCMC PSFB 代码和用户指南。 谢谢。

    此致、

    Chen