This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:它是否支持 CLB 中的 Hiperface DSL

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516600/tms320f28388d-does-it-support-hiperface-dsl-in-clb

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TIDA-00179

工具/软件:

我的当前项目需要使用 F28388D 来支持 Endat2.2、Hiperface DSL 和正交编码器。 现在、我将 FPGA 和 SDRAM 用于 HDSL 和 EnDat IP 内核、但我想去掉 FPGA。 我发现一些文档展示了如何在 Delfino 处理器上实现具有 CLB 和 SPI 的 EnDat2.2。 我想它是否也支持 Hiperface DSL? 或者、仅为了将 HDSL 与  F28388D 配合使用而需要 FPGA?

谢谢、

Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    您能否提供一些基本的结构图或 HDSL 功能说明? 我不熟悉该协议。

    请注意、CLB 资源非常有限(只有3个计数器、3个 FSM 等)、因此它无法实现与实际 FPGA 相同的灵活性。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我从 TI 找到了这个 有关 C2000 MCU 和 AM437X 编码器接口设计的文档: https://www.ti.com/lit/pdf/tiduan5

    它在第8页有 Hiperface DSL 接口的数字、希望它可以解释此协议的用法:

    该设计支持 HDSL、但似乎仅适用于 AM437x、但不适用于 C2000MCU。 您能和我确认一下吗?

    谢谢、

    Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    产品说明中显示 使用了 TIDA-00179、该模块使用 AM437x 或 F2837x。 如果 F2837x 支持这一点、我认为 F2838x 也应该支持。

    我很难找到一个代表 HDSL 协议的详细数字电路。 您能从 FPGA 设计中提取这一点吗? 我正在寻找一个包含与/或非门、移位寄存器等的图来显示所需的确切行为。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    遗憾的是、我使用的 FPGA 设计不包含 HDSL 协议的详细逻辑。 HDSL 协议由 SICK 提供的 IP 内核表示、我只在 FPGA 中建立了 IP 内核接口。  

    还有一个问题、Sitara AM437x 似乎支持带 PRU-ICSS 的 HDSL、它是仅提供 HDSL IP 核心接口、还是还包含协议逻辑?

    谢谢、

    Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:  

    感谢您的查询-由于您最新发布的文章中有不同的器件、请提交有关该器件的新 E2E、以便将其发送给正确的团队和专家。 谢谢!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我会将关于 AM437x 的问题转移到其他论坛上、但我仍然想得到有关  F28388D 的答案:它是否支持 HDSL 信号解码?  

    例如、 TIDA-00179编码器接口板声称提供了 与 Delfino F28379等主机处理器的直接接口、但我无法确定如何 将 HDSL 信号连接到处理器以及如何处理 HDSL 编码器数据。 任何建议或参考文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    Allison 目前不在办公室。 请预计回复会延迟、直到下周她回来。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然想了解有关  F28388D 的答案:它是否支持 HDSL 信号解码?  [/报价]

    尊敬的 Jing:

    否、我们在 C28x 器件上不支持 HDSL。 AM263支持 HDSL。

    此致、

    Lori