This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:如何将"syscongfig"添加到 SCI 内核进程中?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519845/tms320f28p650dh-how-to-add-syscongfig-to-the-sci-kernel-process

器件型号:TMS320F28P650DH
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好专家,我目前正在从事远程程序烧录功能. 这是一个基于正式 SCI 内核进程修改的工程项目。 但是、这里没有 SysConfig。 您能告诉我如何添加 SysConfig 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅 该主题。 必须将 c2000.syscfg 文件添加到项目中。

    此致、

    Alex