This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CCS 12 -路径变量

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519698/tms320f28377s-ccs-12---path-variables

器件型号:TMS320F28377S
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

。  COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR  当一个编译配置处于活动状态(debug_flash)、但在我们工程中另一个编译配置(debug_EXT_RAM)处于活动状态时、路径变量出现在 Properties\Resource\Linked Resources\下的 Path Variables 选项卡中。

如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分辨率:

    工程属性-配置 DEBUG_EXT_RAM

    CCS General\Products 选项卡-添加 C2000Ware [5.4.00]

    这会添加 COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR 路径