This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:所以# 365397 -某些器件无法编程...?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509066/tms320f2812-so-365397---some-parts-can-not-be-programmed

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:

您好:

您能否就客户关于14个具有 P/N 的微控制器的索赔提供建议: TMS320F2812PGFA 无法编程?

客户从我们购买了52件、所有产品的生产日期代码均为2344 、来自 PO 编号029-82235、但其中14件无法编程、但这些产品没有问题...?

对于每个客户、所有器件均在来自数据 I/O 的 FlshCore3编程器件上进行编程 很遗憾、这种情况下没有日志文件。

程序员仅报告:"无法编程"...

您是否已经遇到过类似的问题? 作为其他的工作,我不认为一般的问题,但不知道高故障率..?

非常感谢

此致

Adnan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adnan,

    感谢您在 E2E 上与我们联系;您提到过、这些器件的故障率非常高;尤其是在时间0时无法对闪存进行编程的情况并非典型情况。

    我做了一些检查、最近的材料没有任何已知问题、无论是闪存还是一般问题。  所有器件在离开工厂之前都经过测试、因此我们应该在首次使用的器件上没有出现故障。

    如果客户或您有兴趣、我们可以将一些故障提交给 TI 进行分析;我们可以查找除常规检查等外、指示器件存在闪存问题的任何异常

    如果您或客户感兴趣、请告诉我、我可以在此处找到提交给 TI 并发帖的流程。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mathew、

    感谢您的建议。 是的、如果可能、客户确认他们想退回一些器件进行分析。

    您需要退回多少?

    我想、由于我们是客户的分销商、我们需要通过我们向我们申请这些器件的 FA、将这些器件发回给我们吗?

    非常感谢

    此致

    Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adnan,

    请遵循此处列出的指南;由于您是最差的人、因此您可以继续处理申请。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html -概述页面

    返回摄入表单: https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp

    故障分析器件的指南、以及一些确保 TI 器件存在问题的提示(我建议让您的客户通读此指南、并尽可能地确认问题与 F2812有关) https://www.ti.com/lit/ml/sprac01b/sprac01b.pdf 

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mathew、

    再次感谢。 我 今天能够打开 CPR251122832申请退货。

    我想我们可以关闭这个情况。

    谨致问候 Adnan