This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:如何扩展控制器的存储器映射

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511528/tms320f28027-how-to-extend-the-memory-maps-of-controller

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:

我们使用的是 TMS 控制器、此附加映像是同一器件的 CMD 文件。

我们在内存中遇到错误,如何扩展控制器内存映射的内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramya:

    能否分享错误详细信息?

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FYR 在这里我附加了错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramya:

    .text 段没有足够的空间容纳其中的数据。  请添加更多 LS RAM 以适应附加数据。 请查看生成的映射文件并检查所需的额外空间。 或者、您可以通过增加 PRAML0的长度、更新 PRAML0的长度并移动 DRAML0的起始地址、从 DRAML0获取更多空间。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢信息,我们已经厌倦了更新 PRAML0的地址,并把它的起始地址 DRAML0它工作.  

    但我们无法找到选项 LS RAM 更新。 我们也想尝试一下、能否提供更多相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramya:

    我打算增加 PRAMLS0大小长度并移动 DRAML0起始和长度参数。

    例如:

    PRAML0:origin = 0x80000、length = 0x000A00

    DRAML0:原点= 0x80A00、长度= 0x000500

    这种情况。

    谢谢

    Aswin