This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:如果上升速率低于2、会有什么风险

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518597/tms320f28p650dh-what-risks-are-there-if-the-rising-rate-is-lower-than-2

器件型号:TMS320F28P650DH

工具/软件:

您好、

客户想要调整电源。 目前、电路板正常运行。 他们只是想知道如果升速低于2、会有什么风险?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea

    客户是只会降低1.2V、还是3.3V 会降低?  这里有两个重要因素、DS 中显示的斜升速率以及3.3V 和1.2V 之间的关系。

    客户是否在 VDD 电源上有外部监控器?

    此致、

    Matthew