This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:如何迁移至 LAUNCHXL-F28P55X

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514623/launchxl-f28p55x-how-to-migrate-to-launchxl-f28p55x

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARESysConfig

工具/软件:

尊敬的 TI:

如何   在 Ware_Motor Control_SDK_5_04_00_00中将 tidm_02017_2W_traction_inverter 迁移到 LAUNCHXL-F28P55X?

无法在 SysConfig 中更改电路板。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    请尝试以下方法:

    1)点击 SysConfig 标题中的"Show Board View"(应是左侧第3个图标)

    2)点击"使用定制板",然后确认

    3)现在使用"SWITCH"按钮并从下拉列表中选择 F28P55x LP (请选择 F28P550SJ 作为目标)。

    这对我来说是可行的、但由于2个平台/器件之间的引脚排列差异、有很多错误需要清除。

    我将研究为什么"开关"在这里不能在本地工作。

    此致、
    Matthew