This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:TMS320F280038C

Guru**** 2986590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519428/tms320f280038c-q1-tms320f280038c

器件型号:TMS320F280038C-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在 TMS320F280038C MCU (电机控制 SDK)工作、这里需要在通用电机控制 SDK 中实现看门狗计时器和软件复位。  

我尝试在我的代码 sysctl_resetDevice ()中调用这个函数,但没有使用。

我一直在使用 SDK 的示例代码、在这个示例代码中、每当我调试代码并使用断点运行代码时、我都会遇到问题、它会立即进入等待引导模式(即 Estop)

帮助我解决这个问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    连接调试器后、器件会根据仿真引导进行引导、因此您需要正确设置仿真引导(请参阅器件 TRM)、以便在复位后正确运行引导 ROM。

    此致、

    Vivek Singh