This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:适用于 F28P65x /F28P55x 的 IEC60730 B 类 SDK

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519245/tms320f28p650dk-iec60730-class-b-sdk-for-f28p65x-f28p55x

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

您好先生

我参考了以下文档、ISO60730支持列表尚不包括 F28P65x /P55x。 我是否可以询问是否有更新日期、或者我是否可以参考任何相关内容? 谢谢你。

SPRT759产品概述|德州仪器 TI.com

为 C2000实时微控制器实现 IEC 60730/UL 1998合规性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    我们目前没有计划针对 IEC60730 安全文档更新这些器件、但是这些器件的 SDL/STL 支持 IEC/UL 所需的所有安全库功能和安全机制。 客户应能够通过参考 F28003x 等器件来获得 IEC60730/UL1998/VDE 支持。 谢谢。

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P55x 和 P65x 符合 VDE 标准。

    http://ti.com/lit/SFFSAC4

    UL 合规性未在其文档中指定、您必须访问其网站并要求提供具体信息。 但它基本上是软件诊断库的合规性。

    https://www.ti.com/lit/swaq003

    我同意您参考的文档可以使用更新。 我会把一张票放在上面...