This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:支持 Endat 2.2

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518420/tms320f28p650sk-endat-2-2-support

器件型号:TMS320F28P650SK

工具/软件:

您好!

我看到 PM_endat22_lib 仅支持 F2837系列芯片。 是否有计划提供 P65x 等较新芯片的实施细节? T-Format 协议(其中包含支持 p65x 的公共库)似乎是类似的、但我无法找到源、因此我不确定它作为参考有多有用。  

是否有为这一新芯片系列启动 endat 2.2接口的建议方法? Is  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的查询。 很遗憾、没有立即计划更新和发布 EnDat2.2示例以支持28P65x。 AM263是一款支持 EnDat2.2的新器件。 这可能适合您的需求。

    此致

    Lori