This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 cpu01闪存编程的驱动程序库

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519246/tms320f28379d-driver-library-for-flash-programming-for-cpu01

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

希望你做得好! 您能否分享闪存编程 cpu01的示例代码驱动程序库? 我可以在存储库中看到位域库、我想将 driverlib 集成到我的代码中。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    driverlib 源可以在  C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xd\driverlib\[flash.h|flash.c]中找到。

    此致、

    Alex