This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:有关使用外部电源为 LaunchPad 供电的说明

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515229/launchxl-f28379d-clarifications-on-powering-launchpad-using-an-external-supply

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

大家好:

 

我目前正在将 F28379D LaunchPad 用于大学基石项目、并希望使用外部电源(即无 USB 连接)为其供电。 我一直在阅读 提供的用户指南 以确定应如何完成此操作、并希望提出一些问题以确保我的理解正确无误。

 

1) LaunchPad 是否仅需要+3.3V 的外部电源才能在独立模式下供电、或者它是否需要+3.3V 和+5V? 阅读 E2E 上的类似文章后、我认为虽然需要+3.3V 为 LaunchPad 供电、但+5V 电源轨只需让用户 使用 LaunchPad 将+5V 路由到其他器件。

 

2)为了从外部为 LaunchPad 提供+3.3V 电压、我要遵循用户指南表1中的配置2。 此电压需要连接到接头 J10、该接头有3个引脚:1个用于+3.3V、2个用于 GND。 根据用户指南中提供的原理图、两个接地引脚都短接在一起。 它是否足以仅将1个 GND 引脚连接到电源接地、或者是否应该连接两个 J10 GND 引脚?

 

3)假设我使用 J10使用+3.3V 外部电源为 LaunchPad 供电。 我现在想为 LaunchPad 提供+5V 电压。为此、最好使用用户指南表2中的配置2、其中通过板载升压稳压器(将提供的+3.3V 升压至+5V)提供+5V 电压。 在此配置中、是否可以使用 JP6从外部为不同的器件提供+5V 电压?

 

4)重申一下、我正在使用表1中的配置2 (使用+3.3V 为 LaunchPad 供电)和表2中的配置2 (为 LaunchPad 提供+5V 电压、以作为为其他器件供电的方法)。 我已经观察到、使用这些配置时、JP1、JP2和 JP3应该保持断开状态。 在这种情况下、如果我为 LaunchPad 提供外部+3.3V 电压、是否需要从 JP1、JP2和 JP3上拆下跳线? 通常、是否需要通过跳线 JP1和 JP5来完成任何操作、以确保在没有 USB 连接器的情况下为 LaunchPad 供电时不会出现问题?

任何确认都将非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 是的、这样有效。 ADC 电压基准需要+5V、因此如果根本使用 ADC/模拟外设、则需要+5V。
    2. 正确、1个接地良好。 实际上、可以使用电路板 F2837x 目标侧的任何3.3V/GND 接头。
    3. 是的、如果您没有在外部提供5V 电压、也可以这样做。 请注意、板载3.3V --> 5V 升压转换器可为外部器件提供电流限制。
    4. 注意(3)、关于电流限制。 如果要将电路板的 USB 侧与 f2837x 目标侧隔离、则应移除 JP1-3。 JP4 / 5可以保持组装状态、以便将电源连接到底部 BoosterPack 站点。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您 的回复、这解决了我的很多问题! 在过去的一周中、我使用外部电源成功地为 LaunchPad 供电、所有东西似乎都正常工作。 现在我更好地了解了如何连接电路板并为其供电、接下来我希望提出另外2个问题:

    1)为 LaunchPad 供电时、我使用以下配置:

    • 通过 J10向 LaunchPad 提供外部+3.3V 电源
    • 移除跳线 JP1、JP2和 JP3、以将 USB 侧与目标侧相隔离
    • 连接跳线 JP4、JP5和 JP6

    通电后、我开始使用电压表测量一些接头引脚上的电压。 具体而言、我发现:

    • 在接头引脚 J1_1和 J5_1上测得+3.245V
    • 在接头引脚 J3_1和 J7_1上以及引脚 J16上测得+5.04V

    由于我从 J16测得的电压为+5V (以及从两个接头引脚测得的电压)、因此可以使用此引脚将+5V 路由到其他器件、请记住您前面提到的电流限值。 这是真的吗?

    2)在为 LaunchPad 供电之前、我首先将一个闪烁的 LED 程序刷写到板中。 然后、在独立模式下为电路板供电后、固件似乎在执行时没有任何问题(即 LED 开始闪烁)。

    我似乎已经对此问题提供了答案、但只是为了确保- 在独立模式下操作电路板时、LaunchPad 是否应该使用特定的引导模式? 为电路板供电时、我没有将引导模式从默认状态更改为其他模式-我相信这是仿真引导模式? – 固件似乎运行正常。 接下来、在没有 USB 的情况下为 LaunchPad 供电时、是否应使用建议的引导模式、或者默认设置是否正常?

    如果这些是基本问题、请表示歉意。 再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于我从 J16测得了+5V 电压(以及从两个接头引脚测得)、因此我可以使用此引脚路由+5V 电压来为不同的器件供电、同时牢记您前面提到的电流限制。 这是真的吗?

    是的。 如果在为另一个设备/电路板供电后压降低于5V、则可能会达到电流限制。

    接下来、在没有 USB 的情况下为 LaunchPad 供电时、是否应使用建议的引导模式、或者默认设置是否正常?

    如果需要独立操作、您可以通过设置适当的引导模式引脚设置来使用闪存引导模式。

    此致、

    Kevin