This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:F28P55上的 C2Prog 程序失败

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518137/tms320f28p550sg-c2prog-program-fail-on-f28p55

器件型号:TMS320F28P550SG

工具/软件:

我的客户使用 F28P55 lanuchpad 并通过 USB 端口连接到 PC。 已将 S3开关设置为 GPIO24=0、GPIO32=1;并将 S2开关设置为 IO28/29至 XDS。

C2Prog 程序失败、如以下信息所示、我们是否 可以检查 C2Prog 是否支持 F28P55?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我可以确认 LaunchPad F28P550SJ9最大型号按预期运行。

    我能够将 LED 闪烁下载到器件。  

    如果我们查看设备管理器、我们是否确定列出了 COM 端口?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

    我确定选择了正确的 COM13与设备管理器相同、您可以在下面的捕获中查看。 但在 C2Prog 下载阶段1后仍然失败。

    我是否可以再次检查您使用的是哪个版本的 C2Prog? 因为我们可以在 F28003上很好地进行编程、所以 F28P55需要任何特殊配置或不同的运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    可以确认我使用的 C2Prog 版本是 C2Prog v2.2:

    无需特殊操作即可连接器件并对其进行编程。 是否有任何后台任务可能妨碍运行?  

    他们是否还可以尝试对另一个器件执行编程操作? 如果使用 XDS2xx USB 或 XDS110 USB 连接通过 JTAG 完成、是否允许编程?

    谢谢、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

    即使在 P55 LaunchPad 上使用 JTAG 进行编程、也会失败并显示类似的消息。 我们尝试了两个 P55 Launchpad 和相同的故障结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

    我尝试使用 P55 controlCARD、它可以正常运行、但在 P55 LaunchPad 上仍然无法正常运行。 您使用什么进行测试? controlCARD 与 LaunchPad 之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    为了进行测试、我使用的是 P55 LaunchPad、XDS2xx USB 连接器和最新的 C2Prog 版本2.2版本。 controlCARD 和 LaunchPad 运行之间不应有区别。 您是否能够提供电路板的物理图片?

    此致、

    Charles