This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:相关的 ADC 补偿引脚和 TZ 引脚是否支持软件滤波?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518716/tms320f28069-do-the-related-adc-comp-pins-and-tz-pins-support-software-filtering

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:

尊敬的专家:

28069的 GPIO 输入支持软件滤波设置。 相关的 ADC COMP 引脚和 TZ 引脚是否支持软件滤波?

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    模拟信号的滤波是不同的、因为滤波比简单的数字信号更复杂。 对于 ADC、您可以利用过采样方法来改善 ADC 读数并降低噪声。 对于 CMPSS、您可以使用迟滞、消隐窗口或内置数字滤波器来提供类似的功能并提高模拟输入读数的精度

    此致、

    彼得