This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:在 ADC VREFHI 中使用内部电压基准时的最佳实践

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517640/tms320f280037c-best-practices-while-using-internal-voltage-reference-in-adc-vrefhi

器件型号:TMS320F280037C

工具/软件:

您好、

我看到几篇论坛帖子讨论了由于 VREFHI 中的高电流尖峰而在使用外部电压基准时需要电压跟随器。 例如在 链接中。

但是、我计划使用1.65V 的内部电压基准将其馈入 CSA 以进行双向电流检测。

我想知道是否建议在 VREFHI 与 CSA 之间连接一个电压跟随器(而不是像链接帖子中那样从电压基准到 VREFHI 的电压跟随器)。 目的是尽可能减少 PCB 中噪声的影响、因为该总线可能具有几厘米的长度、但它可能无用、idk。

因此、请建议在使用内部基准电压时的最佳实践。 ADC 为12位、应用用于电源转换。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果使用内部基准模式、请将数据表中推荐的电容器放置在足够靠近器件(VREFHI 和 VREFLO)引脚的位置。  

    但是、如果器件的基准电压计划用于任何其他检测、建议使用缓冲器/电压跟随器为其馈电(在本例中为 CSA)。 这将是为了防止外部电路产生的任何电流尖峰影响内部 ADC 性能。 建议将缓冲器放置在更靠近 F280037的位置、以将对 VREF 电压的影响降至最低。  

    。  

    BR、

    Nilesh