This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADC 输入阻抗和 RC 滤波器

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1523636/tms320f28379d-adc-input-impedance-and-rc-filter

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:


您好、

我尝试使用 AMC1301DWVR 感应电路的交流输入。 这会产生一个差分信号、我使用 OPA350UA 制作单端信号。 完成该操作后、运算放大器处会有一个电阻器、并会有布线连接到 TMS320F28379D C2000 MCU。 我想在 ADC 的输入端使用 RC 滤波器、但我担心一些文档似乎显示 ADC 需要50 Ω 输入阻抗。 50欧姆的位置应该在哪里? 我是否应该在运算放大器处增加25欧姆电阻、在 MCU 处再增加25欧姆电阻? OPA350UA 是否应该与 C2000并置? 我是否应该使 OPA350UA 的 PCB 传输线路成为 SE50?

此外、对于 TMS320F28379D、为了更大限度地提高采样率和消除噪声、RC -3dB 特性应该是什么? 请参阅以下链接、以免造成混淆。

PG 113

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28379d.pdf?ts = 1749149474197

第3页

https://www.ti.com/lit/an/spract6a/spract6a.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah、


    -是的,您可以使用 RC 滤波器滤波和稳定时间。 为了实现良好的权衡、请确保使用 RC 时、确保提供的时间常数(R×C)可使输入稳定在 ADC 的采集窗口内。
    -关于放置、总体而言、建议将运算放大器放置在尽可能靠近 PCB 上 ADC 输入的位置。 这样可以更大限度地缩短运算放大器和 ADC 之间的布线长度、从而减少噪声拾取和信号衰减的潜在问题。
    -此外,将运算放大器和 ADC 之间的走线视为具有特性阻抗的传输线路是不必要的,特别是在走线很短的情况下。 如果您的设计涉及超高速信号或更长的布线、则可能需要受控阻抗和适当的端接。
    - RC 滤波器的-3dB 频率是1 /( 2πRC ),应根据您测量的信号带宽和 ADC 的采样率进行设置。 滤波器应至少衰减高于采样率一半(奈奎斯特频率)的频率、以防止混叠。 但是、我们通常将截止频率设置为高于此值以避免失真。

    此致、
    Masoud