This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:使用 F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32_COFF.lib 后出现调试错误

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509762/tms320f28p550sj-debug-error-after-using-f28p55xcpu1_clarom_symbols_fpu32_coff-lib

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Champs:

现在、我使用 F28P55x 的客户遇到调试错误。 这与以下主题中讨论的内容非常相似。  在此主题中、我们通过提供新的 F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib 来解决问题。 这是 EABI 格式的库。 现在、我的客户需要 COFF 格式的库、您能提供这方面的帮助吗?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354112/tms320f28p550sj-calculation-in-cla-is-wrong-and-there-are-cla-related-warnings#pifragment-323267=1

谢谢!

此致、

Julia