This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:位域示例 F29

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501303/f29h850tu-bitfields-example-f29

器件型号:F29H850TU
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们目前正在规划我们的下一代控制器、该控制器将基于全新 F29H 芯片。 我们打算移植我们先前控制器中的大多数现有代码、该控制器基于 C28 (28388D)。

我们的实现完全基于位域、无需使用 DriverLib 或 SysConfig、我们希望继续遵循这种方法。 我们已经下载了 F29系列的最新 SDK、但找不到任何仅使用位域的示例。

是否有计划在将来发布此类示例? 如果不是、您能否介绍在不依赖 DriverLib 或 SysConfig 的情况下编译工程的最佳方法? 或者、如果可能、如果您能提供仅使用位域的示例工程、我们将不胜感激。

提前感谢您的支持。

此致、

Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    SDK 中有以下基于 bitfield 的示例:

    • WADI ex1_duty_freq_capture
    • eCAP_academy_lab.c

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    谢谢你的回应, 我 看了示例 ,它包括 一些使用比特币的部分

    我是 不知道 ,有 一个示例,  仅基于位域 (例如时钟配置,中断 ) , susgest

    例如 、大多数部分 都使用 Driverlib。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    抱歉、您稍后的回复仍需要 对此问题的支持?

    谢谢您、

    Aj Favela.