This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:关于 THD 问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518767/tidm-02010-about-thd-question

器件型号:TIDM-02010

工具/软件:

您好的团队、

我的客户不想在设计中使用 PFC。  他们在前端 VBUS 上添加了一个薄膜电容器、以将功率因数提高到0.93。 但 THD 无法满足要求。 此参考设计中的直流/交流算法可以改进 THD 吗? 因为一些学术论文具有可以改善 THD 的控制方法。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟响应表示歉意。 在澄清这个问题时、如果您说客户不想使用 PFC、您在之后的代码中提到了哪些算法?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我的意思是直流/交流控制方法或其他方法可以改进直流/交流拓扑上的 THD 算法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、与同事进行仔细检查后、我们似乎没有任何采用这种算法的参考设计。

    此致、
    Jason Osborn