This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:我们是否可以在 P55上使用25MHz 外部 OSC?

Guru**** 2950110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1523319/tms320f28p550sj-can-we-use-25mhz-external-osc-on-p55

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否可以在 P55上使用25MHz 外部 OSC? 客户测试效果好。

此致、

Zane