This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:主从载波相移

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1523067/tms320f28377d-master-slave-carrier-phase-shifting

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

我们现在遇到了主从飞机的波移问题:主从频率均为16kHz、占空比为0.25。 TBPRD 值为3125。
主机发送脉冲宽度为5us 的载波同步信号。
当从相移的 TBPHS 值设置为780时、即当相移为8us 时、从相移将出现脉冲丢失。 我想问 TI 员工、原因是什么。