This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SiC MOSFET 在体二极管的传导阶段导通

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515637/tms320f28379d-sic-mosfet-aktive-turn-on-during-conducting-phase-of-the-body-diode

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

您好:

由于与硅器件相比、SiC MOSFET 中的体二极管具有高正向电压、因此它会在开关和导通期间产生更多损耗。 与 IGBT 相反、 当栅极上提供正电压时、SiC MOSFET 可以传导从源极到漏极的反向电流。 在这种情况下、SiC MOSFET 从源极到漏极的压降比体二极管低得多。 这可用于降低损耗。 (同步接收、第三象限操作?)

C2000 Ware 中是否有应用手册或示例、如何在 TMS320F28379D 或类似器件中实现此功能来进行电机控制?
我认为这应该是电流信号和了解半桥开关状态的逻辑组合。 是否有办法将其纳入 ePWM 模块中 、或者是否是可配置逻辑块中的实现?

此致、

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes、

    很抱歉晚回复。

    通常在电机控制应用中、使用最广泛的调制方案会导致逆变器桥臂(半桥)中的开关相互补充。 因此、任一 FET 均导通(死区时间除外)。 因此、无论相电流方向如何、电流都会流经导通的 FET、电机相位的电压对应于导通的 FET。

    因此、对同步开关没有特殊需求。 也就是说、体二极管在死区时间导通、并且当互补开关导通时、除了反向恢复损耗外、还会增加损耗。 由于无法避免死区时间、因此我们只能通过优化来提高逆变器效率。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Bhanu