This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:如果在闪存编程期间发生意外断开连接、则无法访问器件存储器

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524704/tms320f28p559sj-q1-cannot-access-to-the-device-memory-if-the-unexpected-disconnection-happens-during-flash-programming

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1

工具/软件:

您好专家

客户报告、如果他们在闪存编程过程中断开器件与主机 PC 的连接、则设备存储器可能无法再编程。 您能否帮助您检查问题是否可以在您这边重现、问题是如何发生的、是否有防止此问题的解决方法?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    1.您是否能够通过片上闪存工具对器件执行"擦除"操作?

    2.您能通过 CCS 提供闪存转储吗? 您是否在转储或内存浏览器中看到任何可能损坏的内存位置?

    3.是否认为在写入 OTP 闪存期间发生了断开连接?

    为了防止出现该问题、最好在 闪存操作期间断电时不要断开连接。

    谢谢。此致、

    Charles