This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SDFM 和 AMC1306E 的时钟信号

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524404/tms320f28388d-clock-signals-for-sdfm-and-amc1306e

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

我想使用分流器测量两个电机相位的电流、然后使用 Σ-Δ 调制器 AMC1306进行数字化处理、然后将其发送回 SDFM。  是否已经有 SDFM 内部时钟?  我是否必须馈入外部时钟?

如果我必须馈入外部时钟、我是否可以使用 F28388D 上的单个 ePWM 引脚馈送到两个 AMC1306器件、并馈入 SDFM?  我是否需要缓冲器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 SDFM 和、您需要在其 CLK 引脚上提供外部时钟输入。您可以使用 ePWM 模块的输出将相同的时钟馈送到多个 AMC1306器件和 SDFM。 强烈建议进行缓冲、以防止多个负载产生负载问题并保持 AMC1306器件的信号完整性。

    此致、

    Masoud