This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:FMEDA/FMEA

Guru**** 2847200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505014/tms320f28027-fmeda-fmea

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:

尊敬的德克萨斯:

为了获得 EN61508认证、我们需要以下有关您的微控制器的信息

TMS320F28027PT:FMEDA 文档和详细的安全分析报告

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28027是功能安全质量管理型器件。 它没有 FMEDA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    非常感谢您的回答。

    您是否声明 TM320F28027PT 是安全质量管理型产品?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在文档"IEC60730安全应用中的 C2000 MCU 安全手册(修订版 A)"中、第1.1段:

    每个支持安全应用的 C2000 MCU 都可能支持有限的 FMEA 分析摘要。
    这些文件仅作为 NDA 文档提供。 请联系您的 TI 现场并获取产品特定的 FMEA 支持。

    您是否有 FMEA 文档?

    非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    我正在调查您的问题。 请留出几天时间进行回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    你那有新消息吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    很抱歉耽误你的时间。 由于这是一款较旧的设备、因此需要花费更长的时间来跟踪合适的人员。 我会尽快回来的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:  

    您是否声明 TM320F28027PT 是安全质量管理型产品?

    F2802x 没有特定的声明。 但是、如"IEC60730安全应用中的 C2000 MCU 安全手册"文档中所述

    20多年来、德州仪器(TI)一直致力于为需要安全和非安全应用的工业和汽车市场开发微控制器。 工业和汽车市场对质量管理和高产品可靠性有着严苛的要求。 尽管不是明确针对符合功能安全标准进行开发、但 TI 标准 MCU 开发流程已经包含了管理系统故障所需的许多要素。 此开发流程可被视为质量管理(QM) 、但没有达到 IEC 61058安全完整性等级(SIL)或 ISO 26262汽车安全完整性等级(ASIL)。

    您是否有 FMEA 文档?

    TI 有一个针对 F2803x 器件的 FMEDA、它类似于 F2802x 器件。 您可以在"IEC60730安全应用中的 C2000 MCU 安全手册"文档中查看 F2803x 和 F2802x 系列的说明、请参阅"4.3.4 D 类:具有控制和模拟子系统的 C28x CPU - PiccoloTM 系列"。 可根据保密协议共享此文档。 贵公司是否与 TI 签订了 NDA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    非常感谢。 我们与 TI 没有签订 NDA、但我们已经从您的网站下载了该文档。

    如果我们可以通过 NDA 获取其他文档、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要签订 NDA、才能获取 F2803x FMEDA 电子表格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该向谁索取 NDA?

    太多了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系您当地的 TI 代表、他们可帮助您遵守 NDA。