This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:EPWM 信号重叠

Guru**** 2582385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1522606/tms320f28379d-epwm-signal-overlapping

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

我有一个相位检测器电路、它在正交流半周期和负交流半周期内检测数字信号。 我在进入 ePWM 之前、使用 GPIO 数字输入作为信号连接相位检测器电路。 我使用的是相位检测器、因为我在每个半个周期内都需要信号、而不会中断过零点。 然后、来自 GPIO DI 的信号馈送到 ePWM。 EPWM 设置为20kHz 和50%占空比、对应于 TBPRD 2500和 CMP 1250。 我在动作限定器设置的信号是正确的、根据我分享的图像、这是我想要的信号。 5个信号图像处于20kHz 状态。

我的问题是我也需要以50%的占空比更改为37.5khz。 因此、TBPRD 设置为1333、CMP 值设置为667、则信号会 如图像中的 I 附加那样重叠。 最后2个图像是重叠信号。 您可以在第一张图像中看到蓝色和黄色的绿色波形。 绿色和红色波形的第二个图像蓝色波形。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经邀请了团队的专家、他们应该在接下来的1-2天内回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在 Simulink 专家中环游、她会及时回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我无法理解此处的问题陈述。

    我知道您正在尝试消除重叠区域、但如果您可以分享一些有关预期输出的详细信息 以及您所做的 ePWM 配置、我可以提供帮助。

    谢谢、

    Aditya.