This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:、复制 XDS110

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, TMS320F280039C, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509261/tmdscncd280039c-replicate-the-xds110

零件号:TMDSCNCD280039C
线程中讨论的其他器件: TMS320F280039CMSP432E401Y

工具/软件:

TMDSCNCD280039C EVM PCB 中、有 XDS110 + TMS320F280039C MCU。
普通产品只有 TMS320F280039C MCU、我可以自行复制 XDS110吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghan:

    如果将应用程序刷写到微控制器上、则电路板上可能不需要 XDS110。
    XDS110是用于对微控制器芯片进行编程/调试的调试器、如果您需要启动/调试、可在 TI.com 商店中购买该器件。

    您是否认为有任何需要也在电路板上使用 XDS110?

    此致、
    Srikanthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将 XDS110直接集成到我们产品的 PCB 上是我们设计的一项特殊要求。 这种方法为我们的应用提供了几项潜在优势。 我们已经获得了 XDS110原理图、并且热衷于自行实施。 但是、我们知道 XDS110使用 MSP432E401Y 微控制器、因此需要使用特定的固件来用作调试器/编程器。 如果 TI 能为 MSP432E401Y 提供必要的十六进制文件、我们将不胜感激。 这将使我们能够实现在电路板上集成 XDS110解决方案的目标、并将对我们的项目产生重大帮助。 感谢您的时间和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghan:

    您可以按照此处的步骤将 XDS110固件下载到 MSP432 MCU 上: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update

    我们通常不会发布 XDS110固件进行修改、但 XDS100v2已在线提供。 您只会无法使用 cJTAG。  

    可在以下位置找到相关说明: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/files/XDS100.pdf

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我的关切没有得到充分解决。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前说过、我们无法为 MSP432提供 XDS110固件。 哪些问题未得到解决?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我已经找到了问题的解决方案、因此不再需要固件。