请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039 工具/软件:
我正在尝试最新的 CCS 20.2、与 v.12.8.1相比、我仍然发现在调试中很难使用
使用 CCS 12.8-1时、只需右键点击相应行并从上下文菜单中选择"Breakpoint (Code Composer Studio)> Hardware Breakpoint"即可在程序存储器中设置硬件断点。
使用 CCS 20.2时、在同一目标上、唯一的选项是软件断点。 或者、还有一个"硬件观察点"、我必须为其指定存储器地址、这种做法非常不切实际。
是否完全支持硬件断点?