This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何识别损坏的器件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524714/tms320f28335-how-to-identify-the-broken-device

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:

您好专家  

器件已损坏、因为客户在其装配线中意外将 GPIO18 (引脚62)和 GPIO19 (引脚63)连接至5V。 他们希望识别损坏的器件并更换为新器件。

要与 BU 确认、连接至 VDD 的引脚电阻和 VSS 测量(正常引脚>1k Ω、BROKEN 引脚~20 Ω)是否能够100%识别此类问题? 如果没有、是否有任何其他方法来识别损坏的器件?

谢谢

Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    在制造/组装过程中是否有热像仪? 通常、如果器件已损坏、则可能会出现异常电流消耗、导致器件温度超过正常值。 您可以尝试为电路板供电并等待指定的器件启动时间、然后测量 IC 的温度。 为此、您可以同时测量 VDD 和 VSS 两端的电阻。 我认为、使用这两种方法都有助于诊断哪些设备受到影响。

    此致、

    彼得