This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:ADC 连续采样/固定速率 ADC 中断

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1523638/tms320f28035-adc-continuous-sampling-fixed-rate-adc-interrupt

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:

您好:

我使用 的是 TMS320F28035MPNTEP

是否可以将 ADC 设置为连续采样而不使用触发源?

是否可以配置 ADC 模块以固定的周期性速率生成 ADC 中断而不依赖于 EPWM 或 CPU 计时器等外部触发源? 换句话说、ADC 本身是否可以设置为在内部自动启动转换并以固定频率触发中断?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    换句话说、ADC 本身是否可以设置为在内部自动启动转换并以固定频率触发中断?

    可以将 ADC 设置为连续触发转换、但对 ADC 转换和中断频率的控制只能是更改采样保持时间。  

    如果您希望以固定频率进行转换和中断、强烈建议使用 ePWM 模块来触发 ADC 转换。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Benjamin。

    您能告诉我如何 设置 ADC 以在 TI 28035中连续触发转换吗? 无法找到任何寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能从 TRM 中看到这一部分吗?  

    谢谢、

    Ben Collier