This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039-Q1:我们是否有任何演示或建议操作顺序来更改 SYSCLK

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1522695/tms320f280039-q1-do-we-have-any-demo-or-recommend-operation-order-to-change-the-sysclk

器件型号:TMS320F280039-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。

我的客户希望在某些情况下降低功耗、他们不使用低功耗模式、而是在代码运行时降低 SYSCLK 从120MHz 到20MHz 的频率、并需要使 CAN、计时器正常工作。  它们使用 XTAL_OSC (20MHz)并更改 PLL 配置以更改 SYSCLK。

在这种情况下、我们是否有任何演示或建议操作顺序来更改 SYSCLK?  我是否只需要遵循以下顺序、或者是否有其他需要注意的事项??

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经邀请了团队的专家、他们应该在接下来的1-2天内回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TRM Sysctrl 部分应具有有关如何配置相应时钟的足够信息。 您还可以检查 C2000Ware Sysctrl 示例、以检查示例是否符合您的代码要求。 如果您还有其他问题、敬请告知。