This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ePWM TBPRD 影子到活动

Guru**** 2964250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525371/tms320f280039c-epwm-tbprd-shadow-to-active

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

在时基周期影子模式下、当时基计数器等于零(TBCTR = 0x00)和/或同步事件时、影子寄存器的内容被传输到活动寄存器(TBPRD (活动)←TBPRD (影子))。  

在当前 PWM 周期中、上-下模式下、TBPRD 最初用100表示。 然后、在同步事件发生时、在 TBPRD = 100处更新新的 TBPRD 值(TBPRD = 200)。  

(1)。  在当前的 PWM 周期中、TBCTR 仍然只会计数到 TBPRD = 100、然后向下计数、对吧?  在当前周期中、不会将计数到新更新的 TBPRD = 200、因为当 发生 TBPRD 影子到活动状态时、它会错过更新后的点。

(2)。 如果客户希望在当前 PWM 周期中使用新值200更新 TBPRD、那么在 TBCTR 达到当前 PWM 周期 TBPRD = 100之前、至少应该发生多少 TBCLK 同步事件? 是否考虑   通过 SYNCIN 脉冲的2个 TBCLK 延迟+ 1个 ePWM 时钟周期来写入有效寄存器(影子→有效)足够了?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您应首先检查同步事件后是向上计数还是向下计数。 还取决于同步事件何时发生。 更改将在同步事件之后发生、并会计入新值。