This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:SDFM FIFO 清除

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521010/tms320f28p659dk-q1-sdfm-fifo-clear

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我的客户也面临着与 F28P65上的原始帖子类似的问题。 他需要使用 pwm.SOC 实现 Start SDFM ->在获得 SDFM 中的值后停止 SDFM ->清除 SDFM 的缓冲区。

我正在检查 SDK"sdfm_ex6_FIFO_FREEZE_CLAREAD"、但找不到用于 FIFO CLEAR 的语句。 您能否帮助指出陈述或向我提供指导、以最佳方式根据 客户要求清除 FIFO?

谢谢!

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    Unknown 说:
    我的客户也面临着 F28P65上原始帖子的类似问题。 他需要使用 pwm.SOC 实现 Start SDFM ->在获得 SDFM 中的值后停止 SDFM ->清除 SDFM 的缓冲区。

    您能分享一下您在这里提到的帖子吗?  

    Unknown 说:
    我正在检查 SDK"sdfm_ex6_FIFO_FREEZE_claread"、但找不到用于 FIFO Clear 的语句。 您能否帮助指出陈述或为我提供指导、以根据 客户要求清除 FIFO 的最佳方式?

    我必须在明天检查。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,我还需要另外一天。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、

    很抱歉耽误你的时间。 客户是否找到答案?  

    FIFO 在 CLA 任务中只需通过位移清零:

    此致、

    Ben Collier