This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:F28P55:单端3.3V 外部时钟是否需要 CL?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525101/tms320f28p550sj-f28p55-is-single-ended-3-3-v-external-clock-require-cl

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用的是 F28P55、信号端 OSC 25MHz、 无源晶体 OSC 需要计算 CL、 信号端 OSC 是否需要考虑内部 CL? 15pF 可以正常工作?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    CL 对外部晶体至关重要、因为这会影响晶体的精度和启动。  在单端振荡器时钟中、这并不重要、但为了在安全侧、请遵循振荡器制造商的规范。  对于短 PCB 布线、X1的引脚和焊盘电容约为5pF、因此10至15pF 是一个很好的值、可以将其作为 CL 输入到振荡器的输出。

    此致、

    Joseph