This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:VDDIO 和 VDDA 电压会影响内部基准电压

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524423/tms320f2800157-q1-vddio-and-vdda-voltages-affect-the-internal-reference-voltage

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估2800157-Q1。

他们想知道 VDDIO 和 VDDA 是否从3.3V 降至3.2V、内部基准(2.5V 和1.65V)是否有压降?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    否、VDDIO/VDDA 从3.3V 下降至3.2V 不会影响内部 r =电压基准电平。   即使 VDDIO/VDDA 在2.8V 至3.63V 的工作规格范围内、内部电压基准的修整带隙也将保持该值。

    此致、

    Joseph