Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
您好专家
客户反馈引导(从0x80000开始)和应用(从0x86000开始)可以单独正常运行、但一旦将它们与 C2000十六进制实用程序组合在一起、PWM1配置代码用于在实际测试中配置 PWM2。
我建议他们分别加载引导和应用、然后使用 Uniflash 导出功能来检查导出的十六进制文件是否与组合的十六进制文件对齐、还使用观察点函数来查看哪些汇编指令修改了 PWM2寄存器。
想通过更多检查点来识别这个问题。
谢谢
Joe