This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524675/tms320f28379d-f28379d

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

需要驱动 BLDC 电机12S 60A 以用于 ESC。 请建议用于驱动电机的评估板。 任何所需的支持工具和套件

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何 C2000器件进行此电机控制、但没有逆变器套件可直接支持如此高的电流。 您可以在 TI.com 上搜索 BOOSTXL-DRV8353RH 等 BOOSTXL 电路板、以查找用于评估的电路板。