This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:查询有关 TMS320F28388S 上的 CM 引导过程

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525801/tms320f28388s-inquiry-regarding-cm-boot-process-on-tms320f28388s

器件型号:TMS320F28388S
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

【背景】
在 CPU1 上、我们调用 Device_bootCM(BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_SECTOR0) 以触发 CM 内核的引导过程。

在 CM 方面、我们只添加了与 CM 相关的初始化函数 (CM_init())、否则会使用 startup_ccs.c  TI 提供的默认文件。

借助此配置、CM 内核在调试环境中运行或重新启动时正常运行、但在完全断电/上电复位后、CM 内核不会启动(由外部 IO 引脚信号确认)。

【问题】
为确保 CM 内核在上电复位后正确启动、需要进行哪些修改或额外步骤(例如,源代码更改,链接器/编译器选项,引导加载程序结构等)?

此外、是否有适用于此场景的示例工程(包括所有工程文件和编译器选项)可供下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 C2000Ware 中的 IPC ex1、其位置为 “C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x_dual\ipc\ipc_ex1_basic"。“。 中包含的示例代码演示了如何正确地将 CM 引导至闪存。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们的调查、我们发现问题是 WAITSTAT 设置造成的。 谢谢你。