This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:关于 HRPWM (CMPAHR 和 CMPBHR)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525150/tms320f28375d-about-hrpwm-cmpahr-and-cmpbhr

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:

尊敬的专家:

问:使用 TMS320F28375D 的 HRPWM 精确控制占空比时、CMPAHR 和 CMPBHR 是否始终需要为相同的值?

目前、我的客户使用 HRPWM 在任何频率下控制 PWM 占空比。
如果​​CMPAHR 和 CMPBHR 的值在特定频率条件下不同、则在 PWM 脉冲上升时会出现大约 10ns(1 个计数)的抖动。
将 CMPAHR 和 CMPBHR 设置为相同的值可以有效地抑制抖动、但这种方法无法实现所需的占空比控制。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       有关更多说明、请参阅器件 TRM 的第 15.14.1.5.3 节“占空比范围限制:www.ti.com/.../spruhm8k.pdf “。

    如果 CMPAHR 和/或 CMPBHR 低于 3 TBCLK 或 TBRD - 3 TBCLK、则会出现抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    Q:当精确地使用 TMS320F28375D 的 HRPWM 控制占空比时、CMPAHR 和 CMPBHR 是否始终需要相同的值?

    换言之,关于上述问题,正确的理解是“不,他们不必是相同的“吗?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 他们没有必要成为理智。 但请记住、对于 HRPMW 应用、CMPAHR 用于配置 EPWMA 输出的占空比、CMPBHR 用于配置 EPWMB 输出的占空比。 不能使用 CMPAHR 和 CMPBHR 配置 EPMWA 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    正常