This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:计算文件不在软件安装包中

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524980/tidm-02013-calculations-files-is-not-located-inside-the-software-install-package

器件型号:TIDM-02013
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 TIDM-02002

工具/软件:

您好、

 计算文件在软件安装包中找不到、但在 TIDM-02013 的设计指南第 5 页的标题 2.2.1 Tank Design 中提到了位置。

“有关其他计算和信息、请参阅软件安装包中的以下文件
在 Ware_Digital 中、找到 Power_SDK_ /solution/tidm_02013/hardware

此文件不可用、请建议此文件的位置。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    你是对的。 但不适用于此特定设计。 但您可以在我们的另一个参考设计 TIDM-02002 文件夹中找到类似的模型槽路计算方式。

    谢谢

    Srikanth