This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CRC-EVM:查询 F29 的硬件 SOM 使用情况

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: F29-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525659/f29h85x-som-evm-inquiry-on-hardware-crc-usage-for-f29

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
主题:F29-SDK 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家

硬件 CRC 计算方法的更多信息。 具体而言、我想知道:

  1. 如何使用硬件 CRC 功能?
  2. 实现硬件 CRC 的功能接口是什么?
  3. 是否有任何相关的示例或文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence,

    C29 CPU 指令集包括用于高效计算 CRC 的指令。 F29-SDK 的 examples\rtlibs\fastmath\crc 中包含了这些示例

    谢谢、

    Sira