This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:对于伺服电机 TMS320F28P65 和 TMS320F28388D、哪一个更好? 哪一个更强?

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524422/tms320f28388d-for-servo-motor-tms320f28p65-and-tms320f28388d-which-is-better-which-is-stronger

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

 对于伺服电机 TMS320F28P65 和 TMS320F28388D、哪一个更好? 哪一个更强?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从控制性能的角度来看、它们是类似的。 但 F28P65 是一款具有一些外设增强功能的较新器件。 但是、如果您想要 EtherCAT 之外的以太网功能、可能需要 F28388D。

    谢谢、

    Jiaxin