This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:在 SD 访问方面 SPI-B 和 SPI-D 之间是否有区别?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524676/tms320f28384d-any-difference-between-spi-b-and-spi-d-for-sd-access

器件型号:TMS320F28384D

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

用户希望使用 SPI-D 通过 CPU2 访问 SD 卡、但现在会出现问题。

用户可以通过 CPU2 使用 SPI-B 访问 SD 卡、并可以使用 SPI-D 进行一般 SPI 使用  

但现在、用户在通过 CPU2 访问 SD 卡时遇到了问题。

用户正在对其进行调试。

问题:

CPU2 对 SPI-B 和 SPI-D 是否有任何区别?

为供 CPU2 使用 SD 卡、将 SPI-B 更改为 SPI-D 时、是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    CPU2 对 SPI-B 和 SPI-D 之间是否有任何区别?

    CPU1 和 CPU2 可以相同地访问所有四个 SPI 实例。  这里只需要注意的是、确保用户在 CPU1 执行基本配置(即时钟)然后将资源分配给适当的 CPU 后复位 SPI。  我们有以下 Driverlib 函数来帮助 执行此操作:“sysCtl_resetPeripheral()"和“和“sysCtl_selectCPUForPeripheral()"。“。

    将 SPI-B 更改为 SPI-D 以供 CPU2 使用 SD 卡时、是否有任何问题?

    将环路专家以确认这一点。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    客户如何使用 SPIB 和 SPID 访问 SD 卡? 根据原理图、GPIO 100 - 103 连接到板载 micro-SD 读卡器、因此只有与这些 GPIO 的 SPI 映射才能用于连接板载读卡器。 是否正在使用外部读卡器?

    一般来说、CPU1 和 CPU2 应能够像 Aishwarya 提到的那样统一访问所有 SPI 实例

    此致、

    Arnav