This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049M、自定义引导加载程序

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526760/tms320f280049-tms320f280049m-custom-bootloader

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:

尊敬的先生:

在我的一个项目中、我有两个模块、一个是主模块、它通过以太网直接连接到 PC;另一个是从模块、通过 UART (RS485) 连接到主模块。 此从模块使用 tms320f280049m 控制器进行设计。 因此、我希望将新固件从 PC 加载到主模块、主模块将以相同的方式更新到从模块类型的自定义引导加载程序。 因此、我需要您的帮助、 我应该遵循哪些步骤来实现这一点。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于该工程、您将需要主器件和从器件的自定义引导加载程序。  

    C2000 微控制器串行闪存编程

    为该器件的自定义引导加载程序添加了参考指南。

    谢谢。此致、

    Charles