This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23RVFR

Guru**** 2929350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1527264/tps546c23-tps546c23rvfr

器件型号:TPS546C23

工具/软件:

你(们)好  
我是 BPM Microsystems 的 Saista Anjum
我需要器件“TPS546C23RVFR"的“的.csv 文件示例。  

它有 4 列还是 8 列? 每一列有什么作用、例如、有时第一列有寄存器名称、第二列有寄存器地址。 就像 WISE 一样、我们需要知道每一列对应什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saista:

    我在 下面附加.csv 文件:

    e2e.ti.com/.../TPSM846C23_2D00_TPS546C23-256.0-Address-27-PMBus-Programr-Script.csv

    启动 Fusion GUI >离线模式>从开始创建新的离线系统>从 GUI 支持列表中选择器件> TPS40xxx/... > TPS546C23 > OK > FINISH。 然后、您可以在导出之前将其导出或修改。

    它有 2 列、A 列用于操作(如读取/写入/注释)、B 列是 data+cmd、或者如果注释掉、则注释。

    该文件中可能缺少命令、如果这样、您可以使用相同的格式添加它们。  每个命令的默认值可在数据表第 32 页“表 4“中找到。 支持的 PMBus 命令和默认值“。

    此致、

    Eileen