This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:模式 3 下无调制

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526105/tidm-1000-no-modulation-in-mode-3

器件型号:TIDM-1000

工具/软件:

大家好、我使用的是 TIDM1000 和 F28388D 卡。 我正在使用内置参数、在模式 3 中、PFC 存在一些问题、我可以清楚地看到 PWM、但输出电压不是预期值、 我认为它们没有调制。 模式 N°2 运行良好。 是否也有欠压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已根据用户指南的第 6.4.3.4 节“运行代码(构建 3)“确保构建 3 的硬件连接设置和代码配置?

    查看表达式窗口时、它们是否与用户指南中显示的值匹配? 除了用户指南之外、您是否更改了任何操作条件?

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题:在模式 1 中、我设置了以太网、但在模式 3 中不再使用该以太网(以太网位于不同的核心上)。 但即使分离了这种内核、该内核仍在引用以太网值(由于以太网未处于活动状态,该值始终为 0)。 我通过检查每个相关变量并仔细研究代码发现了这一点。

    所以我可以清楚地看到 PWM 工作正常、但我的 Vref (0) 不正确。