This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:controlSUITE

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE, C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526323/c2000ware-controlsuite

器件型号:C2000WARE
主题中讨论的其他部分:controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:

我无法在用于 C2000 f28027f 微控制器的 windows 11 上安装 motorware 和 controlSUITE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardshit、

    建议您下载我们用于电机控制支持的最新 SDK。 请下载 C2000Ware 和 C2000Ware-MotorControl-SDK。 这些软件包提供最新的器件支持和解决方案。

    您是否正在从该软件包中寻找任何特定的解决方案?

    此致、

    Ozino